This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:设计可行性检查

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427655/tusb1002a-design-feasibility-check

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1142

工具与软件:

为了进行内部测试、我需要在两个受电方之间切换 USB 3.1信号和电力输送。

我使用4个无源开关进行设计、由 MCU 控制和监控。

它基本上的行为就像将整个电缆插入所需的输出端一样。

信号开关部分似乎按预期工作、但我想在我的设置中、信号衰减是一个问题。  示波器的速度不够快、无法验证。

信号链现在看起来如下:

(主机)--(USB C 转 USB C 无源电缆1m)--(开关 PCB)--(USB C 转 USB C 无源电缆1m)--(设备)

检查10Gbps 的 USB 3.x 标准后、仅允许信号链中的1m 电缆。

因此、我对电路进行了重新设计、并向高速信号添加了两个 TUSB1002A、以增强信号。  

我的问题:

1.是否可以在此应用中使用 TUSB1002A?

2.我是否以正确的方式接入 TUSB1002A?

3.根据我的理解、应该可以将330nf 耦合电容更改为470nf、我错了吗?

4.根据我的理解、配置引脚只会在 EN 上升沿被采样。 由于缺少可用的 GPIO、我连接了两个 TUSB1002A 切换器的所有配置引脚。 它们只有针对 EN 线路的单独 GPIO。 我计划在 EN 线路触发另一个之后对其进行配置。 这样做是否会有任何问题?

5.高速信号的布局一般存在任何问题吗? 我将它们布线为具有90欧姆阻抗的差分对、迹线下方的实心铜作为参考平面。 不清楚我在470nf 耦合电容器(R14/R15、R35/R36)上连接的下拉电阻器的布局、这可以做得更好吗?

随附的是开关电路和电路板铜层的原理图。 以及该 PCB 的屏幕截图

如果我能得到一些反馈、我会很高兴。

e2e.ti.com/.../Switch_2D00_Matrix_2D00_SCH.pdfe2e.ti.com/.../SW_2D00_USB_5F005F00_Assembly.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的咨询。 我将看一下原理图、堆叠起来看看我是否发现任何问题。

    要回答您的问题:

    TUSB1002A 可以补偿电缆的插入损耗。 您还可以考虑使用 TUSB1142、它 将多路复用器+转接驱动器集成到一个 IC 中。

    2.让我来跟进这个问题

    3.需要在297nF 至363nF 之间的 RX 线路上保留电容器。 我不建议在 RX 线路上使用470nF。

    4.是的、这应该是可以的。 TUSB1002A 将仅在 EN 的上升沿采样、因此您可以设置器件1的所有配置引脚-> 让器件1的 EN 上升->将配置引脚更改为 器件2设置->让器件2的 EN 上升

    只需确保遵循 TUSB1002A 的设置和保持时间要求:

    5.让我也跟进这个问题。 一般而言,我们最好以 Cadence (.brd)或 Altium 文件的形式审查布局。 PDF 不会显示布线长度、电介质厚度和封装尺寸等详细信息。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    USB-C 插座到 USB-C 插座不是我们部件的典型用例、因此我的支持 将受到限制。 我将重点介绍此设计的信号调节方面、并将 Type-C 协商(CC1/CC2)交给您。

    您的 设计的工作方式与有源电缆类似。 TUSB1002A 使用固定的 EQ 设置、无法动态更改以适应通道长度/损耗变化。 在这种情况下、应在电路板前后放置一组专用电缆。 调优 EQ 后切换电缆可能会导致 TUSB1002A 根据电缆之间的损耗变化过度均衡或均衡不足。 如果您需要更换电缆、请考虑使用 具有自适应 EQ 的转接驱动器或重定时器。

    您可以使用我们的1002A 发送器连接到右侧 USB-C 插座的 RX 线。 您无法将数据发送到 RX 路径、因为这些路径本来要接收来自插座的信号。 您需要将右侧插座上的 RX 线与左侧插座上的 TX 线连接、才能正确映射线。

    两个接收器上的电容器需要为330nF。 您不能在 RX2引脚上使用100nF 电容器、否则它会使右侧 USB-C 连接超出规格。

    为了符合有源/无源电缆的 USB-C 规格、您需要保持在 USB-C 的电缆损耗预算范围内 确保电缆和电路板的损耗不超过-6dB、否则可能导致互操作性问题。

    在该布局中、请确保在 SuperSpeed 线路上使用0201尺寸电容器和电阻器。 差分阻抗应在90欧姆范围内(+/- 10%)、每段的 p/n 线应匹配到2mil 以内。 跟踪路由似乎可以、但仅从 PDF 文件中很难说明这一点。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您对我的设计进行了解并快速回复了问题。

    问题:

    1.已解决

    4.已解决

    5.已解决

    关于问题3:

    我当时在 USB 规范中阅读、发送线路应该是交流耦合的、我假设发送侧为100nF。 我期待通过电路板上的耦合电容器实现切换、这将在线路上形成串联电容。 因此得到的总电容为76nf、非常接近下限(75 - 265nf)。因此我选择470nf 的 余量小、以保持在规格范围内。 TUSB1002A 评估板只使用220nf。  

    关于问题2:

    我的原理图非常凌乱并且很难读出、而且多路复用器开关的符号标记可能是错误的。 但我的应用非常类似于评估板、但我使用的是 C 型插座。 我也不想费心去连接 cc 引脚、因此一切都是双路连接、可直接通过。 左侧的 RX 插座是连接右侧的 RX 插座。 我希望该 PCB 的行为类似于"电缆"、可以在两台主机之间切换。 例如、两个笔记本共享同一个显示器、这两个笔记本通过 PCB 连接、无需拔下插件、而只需按下按钮即可切换、或者通过某种界面进行控制(如果这对您来说有意义)。 因此、我认为我使信号直线连接、而不是将 TX 连接到 RX、反之亦然。

    但我想在订购电路板之前进行确认、并开始提问。 那么我要将 TX 连接到 RX 线路、反之亦然?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    对于问题3:

    100nF 对于发送端是可以的、并且您说的发送器电容器+接收器电容器需要处于75nF 至265nF 范围内是正确的。 470nF 也许可以与某些器件一起使用、但是它超出了针对 RX 线路上交流耦合的 USB-IF 技术规格、所以可能会出现互操作性问题。 您可以在 USB-IF 发布的 ECO 中阅读更多信息: e2e.ti.com/.../USB-3.1-ECN-Rx-AC-Coupling-Capacitor-Option_2800_1_2900_.pdf

    对于问题2:

    您的电路板与评估板的区别在于、评估板的一侧是插头、另一侧是插座。 插头将具有与插座不同的引脚映射、因此您需要翻转 TX/RX 线才能在插座到插座应用中解决此问题。  

    此外、由于电路板上没有用于检测方向的 PD / CC 控制器、 因此我怀疑您需要 将两条电缆的方向固定到电路板上、以便 CC 线通过。  

    此致!

    Shane