This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:3.3V VIO 时的 RXD 电压为4.3V

Guru**** 2533510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA540, TCAN1044A-Q1, TCAN1044-Q1, TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426345/tcan1044-q1-4-3v-rxd-voltage-with-3-3v-vio

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVDA540TCAN1044A-Q1、、 TCAN1044V

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、客户在新项目中降低成本、因此我推广 TCAN1044来替代 SN65HVDA540。

但是 TCAN1044将在 RXD 中遇到问题、3.3V VIO 时的电压不是3.3V、而是4.3V。 TXD 通常为3.3V。

您能在此处帮助提供您的专业建议吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    请推广 TCAN1044A-Q1、不建议在新设计中使用非 A 版本。

    只是为了 确认、它们实际使用的是 TCAN1044V-Q1、而不是 TCAN1044-Q1? 因为 VIO 在非 V 版本上不可用。  

    在上面的波形中、绿色表示 TXD、黄色表示 RXD?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    样片是 TCAN1044DRQ1。 根据您的意见,TXD 应为0.7*RXD–3.5V , VCC 应为0.8*RXD VCC = 4V。 似乎对波形很熟悉。

    我是否更改为可以解决该问题的 TCAN1044V?

    BTW、 正确。

    在上面的波形中、绿色表示 TXD、黄色表示 RXD?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这似乎符合数据表、最小值为 VCC、因此观察到高于4V 是正常现象。

    我建议使用 TCAN1044ADRQ1。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    它们需要 Vio 功能、所以我应用了 TCAN1044VDRQ1样片、这是否合适? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    请升级 A 版本 TCAN1044AVDRQ1。

    此致、

    Sean