This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:将桥接器用作 DisplayPort 的 DSI (而非 eDP)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428387/sn65dsi86-using-the-bridge-as-dsi-to-displayport-not-edp

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: test2

工具与软件:

我们使用 SN65DSI86将 MIPI DSI 接口桥接至 DisplayPort 输出。 根据数据表、 SN65DSI86是 DSI 转 eDP 桥接器。 DSI 转 DisplayPort 函数在此未提及。  据我所知、eDP 和 DisplayPort 非常相似。 SN65DSI86的参考板上还提供 DisplayPort 插孔。 现在、我想知道 使用桥接器在系统中添加 DisplayPort 接口时是否存在任何问题。 我们不需要嵌入式音频。  

eDP 和 DisplayPort 的区别是什么? 为什么 SN65DSI86没有提及 DSI 转 DP 桥的功能、而是标记为 DSI 转 eDP 桥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86在设计时默认启用 ASSR、以支持 eDP 面板。 大多数 DP 监视器或面板不支持 ASSR。 为支持 DP 监控器、 需要通过使 ASSR_CONTROL 进行读取/写入(而不是只读)来禁用 DSI86的 ASSR。 使 ASSR_CONTROL 进行读取/写入的第一步是确保在 EN 引脚的上升沿对 TEST2引脚进行高电平采样。 建议通过1k 至10k 电阻将 TEST2引脚拉至1.8V。 一旦 TEST2为高电平、必须执行以下步骤:

    1.将0x07写入寄存器0xFF。 选择"Page 7"(第7页)。
    2.将0x01写入寄存器0x16。 这会使 ASSR_CONTROL 成为读取/写入状态。
    3.将0x00写入寄存器0xFF。 这将选择"Page 0"。
    4.将0写入寄存器0x5A 的1:0位。 这将从 ASSR 更改为标准 DP。

    谢谢

    David