主题中讨论的其他器件:TUSB9261、 TUSB9260、 SN74HCT244
工具与软件:
大家好、
我使用 TUSB9261芯片、外部40MHz 时钟源(非晶振)和 M.2 SSD 插槽设计了自己的电路板。 此外、在我的电路中、我还可以在不受 TUSB9261干扰的情况下刷写 SPI 存储器。 有一个双向四通道开关。 所有其他元件与评估板中的元件完全相同。 电路板自供电、具有电源序列、其中桥接器和 M.2同时启用3V3。 在3V3之后经过几毫秒后、nGRST 信号变为高电平。
我绕过了该 SPI 开关(并进行了拆焊)、以便在 SPI 内存和 SATA 桥接器之间实现最大的直接连接。
我已经检查了电源序列和时钟源频率、完全没问题。
设备管理器中的桥接器名为 TUSB9260 (与老大哥类似)。 BTW。 仅限 Windows 11。 这很奇怪、因为芯片是9261。
在 SPI 信号上、我看到的序列在 MISO 和 MOSI 上同时出现在启动"0x05 0x00 0x00"和"0x03 0x00 0x00 0x00 0x00"。
在 SATA 上没有任何信号。
名为 SATA_EN 的引脚 GPIO10的电压低于0、5V。
我曾尝试使用 TUSB9260和 TUSB9261烧录软件进行引脚交换、但没有任何结果。
我可以成功编程、但在 Windows 中看不到 SATA 磁盘和板载 SATA 信号。 固件1.06v
要使其正常工作、我接下来可以检查什么?
是否可以单独刷写 SPI 存储器?