This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509DGKR

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428266/tca9509-tca9509dgkr

器件型号:TCA9509

工具与软件:

如图所示、该芯片使用 TCA9509DGKR 内部 A 端 I2C 具有上拉、B 端无上拉(需要外部上拉)功能来实现1.8V 至3.3V I2C 电平转换。  I2C 安装器件后发现 A 端的 SDA 波形异常、出现半高电平状态、无法拉低0状态、只能达到0.43V。  B 端子的 SDA 正常。  因此、进行了许多交叉实现、例如替换 AB 端电阻的匹配(从1.5-2.2-3.3-4.7-5.1-10K)和移除 A 端的外部电阻无效、并且 SDA 仍不低。  MOS 手工构建的电平转换、可以拉低 SDA、最终判断是 由 I2C 电平芯片引起的、具体原因不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boaling:

    该问题很可能是由于 A 侧未按照数据表中的规定恢复到足够低的0.15V VIL。  

    确保 A 侧的外设不包含内部上拉电阻器。 如果它们被禁用、禁用(同时移除所有 A 侧上拉电阻器)并确认外设的输出低电压不高于0.15V、谢谢。

    此致、

    Michael。