This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642AORUAR 的 HDMI 问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427119/ts3dv642-the-hdmi-issue-for-ts3dv642aoruar

器件型号:TS3DV642

工具与软件:

您好!

我们 针对 HDMI 2:1 多路信号分离器使用 TS3DV642AORUAR、现在、该器件有以下问题:

1、 具有2通道 HDMI 输入信号,输出1通道 HDMI , HDMI 1.4版本,速度3.4 Gbps ;

2.将 SEL2上拉为高电平,输入信号设置为 CHB, HDMI 信号输出正常,屏幕显示良好;

3.我们将 SEL1下拉至低电平,将输入信号设置为 CHA, HDMI 信号输出异常,我们的屏幕 闪烁,请参阅以下视频:

e2e.ti.com/.../TS3DV642-HDMI.mp4

4.我们移除  TS3DV642AORUAR 并 将 CHA 连接到屏幕,屏幕显示良好;

5.最重要的是,我们认为 TS3DV642AORUAR 设计对 CHA 有一些错误;

6.我们把 HPD 拉低,但没有改善

7. Plesae 敬请查看原理图,如果我们的设计有任何错误,请提供您的推荐,谢谢。

e2e.ti.com/.../TS3DV642-HDMI-DEMUX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我现在要研究这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    纵观原理图、

    对于 HDMI0_CLK 和 HDMI0_DATA、您是否有2.2k 上拉至5V 的电压、因为我在原理图上看不到它?

    如果您切换 HPDA、问题是否会解决?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 HDMI0_CLK 和 HDMI0_DATA、您是否有2.2k 上拉至5V 的电压、因为我在原理图上看不到该电压?

    是的、我们连接5V 上拉  HDMI0_CLK 和 HDMI0_DATA;

    我们已经解决了 SEL2焊接故障的问题,我们重新焊接它,然后屏幕现在不闪烁,感谢您的友好支持。