This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:针对低侧 FET 的电流限制。

Guru**** 2765235 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427302/tps54335a-current-limit-for-low-side-fet

器件型号:TPS54335A

工具与软件:

嗨、团队:

根据数据表、 低侧开关灌电流限制典型值为0A。
这是否意味着它不能小于0A?



如果您有最小规格、请告诉我。

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo

    TPS54335A 在轻负载条件下进入 DCM 和脉冲跳跃模式。  这意味着当 iL 达到0时、LS 将关闭。 (__LW_AT__相关的是、FPWM 模式即使在空载下也始终在 CCM 模式下运行)。

    此功能有助于实现较高的轻负载效率。

    抱歉未指定最小值。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的答复。

    LS 电流限制在绝对最大额定值中。
    这是否意味着如果超过此电流限制、IC 将断开?



    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo

    该器件同时为 HS 和 LS 提供峰值电流限制保护。  有关更多详细信息、请参阅7.3.13过流保护:

    我们建议选择电流速率大于高侧开关电流限值的电感器、以实现安全运行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我的理解是、数据表采用 绝对最大额定值编写、但当超过电流时就不会中断。
    对吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo

    该器件设计为在电流小于绝对最大额定值的情况下运行、不得超过此电流限制。 器件中有逐周期电流保护、当 iL 达到电流限制时、HS 将关断、并停止 iL 上升。 通常不会超过限值。  

     

    在特殊条件下、如电感饱和且电感非常小、iL 上升压摆率非常快、iL 可能超过限值、这可能会造成风险、因此我们建议选择电流速率大于高侧开关电流限值的电感器、以确保安全运行。

    谢谢、此致。