This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:A、B、Y、Z 引脚的功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427609/thvd1451-function-of-a-b-y-z-pins

器件型号:THVD1451

工具与软件:

大家好、TI 团队。

我对 THVD1451有几个问题

1.我想知道哪些引脚是 A、B、Y 和 Z 引脚是接收引脚或驱动器引脚。

2. 我想知道哪些 A、B、Y 和 Z 引脚是正的还是负的。

谢谢你。

此致、

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 4xx 收发器使用标准引脚排列。

    A 是正接收器;Y 是正驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意克莱门斯的观点。 第9.2节数据表中的图29具有 这一精确图、即标准 RS -485全双工引脚排列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!