This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:无法使用 TLK10232数据开关建立 XFI 至 KR 链接

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427873/tlk10232-unable-to-use-tlk10232-data-switch-to-establish-xfi-to-kr-link

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: DS110DF111

工具与软件:

我在使用 TLK10232内部数据开关建立链路时遇到困难。 我尝试将 XFI 转换为10GBASE-KR 以太网、方法是在一个 HS 通道上引入 XFI、并将 PHY 配置为切换到另一个 HS 通道。

我将 每个 HS 通道 配置如下:

  • 运行模式:10G-KR
  • 回扫模式:收发器
  • 参考时钟频率:156.25 MHz
  • 串行数据速率:10312.5 Mbps
  • 启用 TX
  • 启用 RX
    • 启用 ENTRACK
  • TX 开关配置
    • 禁用引脚开关特性
    • TX 数据开关源输入的数据选择:备用通道 HS 数据
    • 开/关条件的 TX 数据开关触发条件:关:等待关触发、开:任何数据
  • 链路协商:禁用
  • KR FEC 控制:禁用
  • 自动协商:禁用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我建议将信号链分成多个更小的部分、并让每个部分单独工作、然后再专注于完整的信号链。

    1. 首先传输到 XFI 通道输入并确认 TLK 可以获得锁定。
    2. 在 XFI 通道上使用环回确认链路在两个方向上均接通。
    3. 发送到10G-KR 通道输入并确认 TLK 可以获得锁定。
    4. 在10G-KR 通道上使用环回以确认双向链路已接通。
    5. 使用 TX 数据开关在两侧启用完整链路。

    我还想检查、您是否打算在10G-KR 链路上启用链路训练和自动协商? 否则、可以使用 DS110DF111等更简单的器件将10G-KR 转换为 SFI。

    此致!

    卢卡斯