This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:如果我们将 pin5_SHDN 拉至高电平/低电平/悬空、它们是否存在任何潜在风险?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426794/tcan3404-q1-is-their-any-potential-risk-if-we-left-pin5_shdn-pull-high-low-floating

器件型号:TCAN3404-Q1

工具与软件:

你(们)好  

它们是否存在以下状况的潜在风险?

   1.引脚5_SHDN 拉至高电平

   2. 引脚5_SHDN 拉至低电平

   3. 引脚5_SHDN 悬空  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PY:

    我看不到任何风险。 SHDN 引脚用于模式控制、拉高或拉低取决于预计器件进入哪种模式。 它可以保持悬空、因为它具有集成下拉电阻。

    此致、

    Sean