This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:我们是否有 HDMI+RS232转光纤解决方案

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426785/dp83869hm-do-we-have-hdmi-rs232-to-fiber-soultion

工具与软件:

您好、支持团队

我们是否有  HDMI+RS232 转光纤解决方案?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    以太网 PHY 团队没有任何产品来支持这一点。

    我将把问题重新分配给 RS -232收发器团队、以处理他们的输入。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    有任何新消息给我们吗?

    如果有、请告知我。

    谢谢

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我已重新分配到 TRX 团队、正在等待他们的意见。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:  

    TRX 产品组合没有任何采用 RS -232转光纤解决方案的 HDMI。 与此类似的器件更多地以 HDMI/光纤通信方法为中心、而不是以 HDMI-232 RS 为中心。  

    此致!

    Ethan