This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:10GHz 信号中继器:可用性、SFI 支持、10GBASE-CR/ SR 兼容性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420291/sn65lvcp114-10-ghz-signal-repeater-availability-sfi-support-10gbase-cr-sr-compliance

器件型号:SN65LVCP114
主题中讨论的其他器件: DS100MB203

工具与软件:

我们将使用该组件来设计符合以下要求的系统:

  • 将输入信号重复到两个输出。 (此器件具有4个端口、支持四通道)
  • 目标能够重复10GHz 信号。

我想知道一些事情。

1.该组件的预期可用时间是多久(我们正在寻找至少未来10年)

2.此设备是否支持 SFI 信号(10 Gbps)。

3.在这里查看一些论坛时,缓冲区似乎不适合10GBASE-CR 标准?  -->无源 DAC 电缆

但它符合 SR 标准,这个观察是正确的吗?

一些论坛参考资料

e2e.ti.com/.../sn65lvcp114-sfi-interface

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    SN65LVCP114不支持 SFI。 您提到的 E2E 帖子指向器件过均衡、如果器件输入端有短通道则表示该器件过均衡。 建议将此器件的 s 参数与您的通道 s 参数一同使用、以进行仿真和判断输出眼图。

    您的应用也可能感兴趣的另一个器件。 您可以检查 DS100MB203。 此器件具有相同的功能。 此外、该器件还具有 IBIS-AMI 模型、您可以使用它进行更广泛的仿真。

    最后、您或许能够使用这些器件的评估板并使用您计划使用的实际传输或电缆来检查性能。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的快速响应和推荐。

    关于 DS100MB203、我看到(在数据表第16页的表2中)、高频的默认 EQ 增益设置从5.3db 开始、  在这种情况下、SN65LVCP114似乎具有更多的可配置选项(从最小1.3dB 开始)。

    非技术问题(与供应相关): 在哪里可以获取组件供货情况(寿命/EOL)信息。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以决定使用这些器件中的任何一个。  

    由于它与寿命/EOL 问题有关、您一定可以与 TI 销售代表讨论此问题。 它们在这些零件供应问题方面的可见性远高于 I。尽管如此、这些零件未被指定为 EOL。 发生这种情况时、适用 TI 的淘汰策略。 以下是该政策:  

    "TI 的产品退市/停产流程符合 J-STD-048标准。 为方便起见、我们公司努力避免淘汰产品。 此外、我们的标准淘汰退市计划提供比行业标准更长的交货周期。 我们的时间表为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并将淘汰产品的最终交货周期再延长六个月。 在极少数情况下、可能需要制定加速停产退市时间表。 在这种情况下、我们将与受影响客户沟通最晚可采购期限和最终发货日期。

    产品淘汰通知包括:

    • 详细说明
    • PCN 跟踪编号
    • TI 联系信息
    • 最后订购日期(通知后不超过12个月)
    • 最后发货日期(订购期限结束后最多六个月)
    • 产品标识(受影响产品)
    • 更换产品的标识(如果适用)

     

    有关产品退市/停产的其他信息、请参阅 TI 的 通用质量指南。

    "

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的清晰解释。  如果在设计期间弹出这个主题、我将在未来几周内解答技术问题。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔、您好!
    数据表提到了200ps 的传播延迟。 它只说明了典型值、是否也可以获得最小/最大值?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、数据表中列出的内容基于我们针对传播延迟所拥有的所有数据。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  
    我们能否访问评估板(SN65LVCP114评估模块(EVM))的 PCB 文件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我们无法再访问这些文件。  您可以在 EVM 用户指南中查看布局屏幕截图: https://www.ti.com/lit/ug/sllu160/sllu160.pdf

    此致、

    Nick