This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:STB 中的总线状态

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426186/tcan1044a-q1-bus-status-in-stb

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

对于1044A 和1462、当 VCC 断电且 VIO 通电时、是否可以通过设置为高电平来唤醒 STB?

我看到1044和1462的两种状态在总线上是不一致的。 RXD 是不可见的意味着什么? 它是否对任何 CAN 唤醒没有响应?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    VIO 仅在 TCAN1044AV-Q1和 TCAN1462V-Q1上可用、非 V 版本没有 VIO 引脚。

    对于1044A 和1462、当 VCC 断电且通电时、是否可以通过将 STB 设置为高电平来唤醒 VIO?

    是的、在 TCAN1044AV-Q1上、如果仅提供 VIO、远程唤醒仍然可用。  在待机模式下、只需要 VIO 电源。

    这意味着 RXD 是不可见的? 是否未响应任何 CAN 唤醒?[/QUOT]

    这里实际上是"隐性"、这意味着 RXD 始终为高电平、并且不会响应唤醒模式。

     

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    感谢您的支持。

    1.在 VCC 条件下 uvio、进入待机模式后、芯片如何切换到正常模式? STB 和 VCC 是否有时序要求?
    2.在 VCC 条件下 uvio、进入保护模式后芯片如何切换到正常模式? STB 和 VCC 是否有时序要求?

    谢谢!

    此致、

    Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1. 在 VCC 条件下 uvio、进入待机模式后、芯片如何切换到正常模式? STB 和 VCC 是否有时序要求?

    VCC 电源需要上升至高于 UVCC 阈值、否则芯片无法切换到正常模式。  

    [报价 userid="577323" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426186/tcan1044a-q1-bus-status-in-stb/5472873 #5472873"]

    2.在 VCC 条件下 uvio、进入保护模式后芯片如何切换到正常模式? STB 和 VCC 是否有时序要求?

    [报价]

    将 STB 拉至低电平后、芯片将首先进入受保护模式、一旦 VCC > UVCC 上升阈值、芯片将进入正常模式。

    此致、

    Sean