This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:参考原理图:MDI 的极性

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427280/dp83tg720evm-mc-reference-schematics-polarity-of-mdi

器件型号:DP83TG720EVM-MC

工具与软件:

您好!

显示在真实 DP83TG720介质转换器评估模块中启用了1000Base-T PHY DP83867IRRGZT 的镜像模式。

数据表中还说明"在镜像模式下、信号极性也会反转。"

关于通道 A 和 C、为什么 PHY 的 TD_A_P 连接到 RJ45上的 D4+? 原理图如第12页所示。

类似地、td_a_n --> d4-

TD_C_P --> D2+  

TD_C_N --> D2-

它们是否应在每个对内反向连接?

不过、通道 B 和通道 D 似乎已正确连接:

TD_B_P --> D3-

TD_B_N --> D3+和

TD_D_P --> D1-

TD_D_N --> D1+

此处总结了 REF 中的连接:

此致、

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:  

    根据 IEEE 802.3标准定义、PHY 能够检测和校正极性变化。 因此、通道 A 和 C 的连接良好。 对于镜像模式、通道 A/D 和 B/C 也相互交换、我们可以在原理图连接中观察到这一点。

    此致、

    Vivaan