This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS89C21:查看电路图

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS89C21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418709/ds89c21-check-the-circuit-diagram

器件型号:DS89C21

工具与软件:

大家好


您能否确认 DS89C21的电路图?
我想通过私人消息分享电路图、因为该电路图是机密信息。
请与我联系。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    该器件出自20世纪90年代、由 National SEMI 制造(TI 于2010年收购了它们)、因此我们没有器件的内部器件(如果它们仍然存在、可能会放在加利福尼亚州某处的纸柜中)。 我们也不会提供我们的器件的任何内部图纸、因为这被视为最大限制信息。  

    您会 从电路图中具体寻找什么? (为什么需要它?)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!


    很抱歉没有解释。

    我想让您看看客户的电路图。


    我用私人消息向您发送了电路图。

    我检查了一下、我认为它需要一个端接电阻器、正确吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    那么您是对的。 客户未使用端接电阻器。 如果这是电缆的端点、则需要一个。 通常、客户不会使用与 RS422输入(R15和 R16)串联的100 Ω 电阻。 如果他们希望使用防脉冲电阻器、我通常会预期电阻为10欧姆。  

    DI 也不应悬空、我建议您使用电阻器将其连接到此 Vcc 或 GND。  

    请验证此器件是否位于电缆的端点、或者这是否是多个电路板中可能不是端点的一个。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!


    感谢您的答复。
    感谢您查看电路图。

    我对您的回答非常了解、但是是否有任何电路图或 EVM 可用作参考?

    如果有的话、我也想联系这位客户。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我们有一个全双工 RS485 EVM。 它使用120欧姆端接、但您的客户可能使用100欧姆(他们需要检查将使用的电缆)。 RS422通常使用100 Ω 端接。  

    产品页面: https://www.ti.com/tool/RS485-FL-DPLX-EVM

    全双工 EVM 用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu197/sllu197.pdf?ts = 1727813945086&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FRS485-FL-DPLX-EVM

    我看到的通常情况是100欧姆端接电阻、对于串联电阻器可能为0欧姆、在同相引脚上连接一个上拉电阻器、在反相引脚上连接一个下拉电阻器。 您可以使上拉和下拉电阻器不安装、安装它们很好、但可能不需要。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!


    感谢您的答复。

    我已确认客户是如何使用它的。 客户将一对一地使用它。

    我还有一个问题。 可以将 DO 和 DO*引脚保持打开状态吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    客户将按一对一的原则使用它。

    如果是点对点通信、则只需要 RS422中接收器侧的端接电阻器(带有100欧姆特性阻抗受控电缆的100欧姆端接电阻器)。

    是否可以将 Do 和 DO*引脚保持打开状态?

    输出引脚可以保持悬空。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!


    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    可以输入的最大传输速率是多少?

    数据表指出它以20Mbps 和10MHz 运行。

    另一方面、它是否也可以输入较慢的信号(如1MHz)?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10MHz 等于20Mbps、因此它们基本上是相同的。

    我对差分上升/下降时间最大值进行了一些粗略的数学计算。 如果我们假设上升、下降以及位保持时间和另一个上升或下降时间为9ns (基本上我的数学运算结果是=1/36ns)、那么该器件在理论上可以支持27MHz (54Mbps)、但这种情况属于负载条件非常低(50pF)的极端情况。 我相信10MHz (20Mbps)是一个具有更多裕度的值。  

    是的、您可以使用慢得多的输入、如1 MHz。 将10MHz 驱动器与1MHz 输入搭配使用的主要缺点是边缘更快、EMI 更大。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!


    感谢您的答复。

    对 RI/RI*信号输入的上升时间和下降时间是否有任何限制?

    请告知我是否有最长的时间。

    此外、我知道将具有5V 振幅的信号输入到 RI/RI*是没有问题的。

    我的理解是否正确?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我知道将5V 振幅的信号输入到 RI/RI*是没有问题的。

    是的、没有问题。

    [报价 userid="388934" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418709/ds89c21-check-the-circuit-diagram/5451821 #5451821"]

    对 RI/RI*信号输入的上升时间和下降时间是否有任何限制?

    请告知我是否有最长的时间。

    [报价]

    我们实际上还没有定义任何类似这个的东西。 理想情况下、两条线路上的上升/下降时间应具有相同的速率、以获得更平滑的差分转换。 我们没有最大时间用于此、但非常慢的速度可能会对传播延迟值产生一些影响。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!


    感谢您的支持。

    我还有一个问题。


    客户报告 IC 的最高温度为77°C。 (TA = 25°C)
    DS89C21是否真的会升温那么多? 发热的可能原因是什么?

    此外、请告诉我 DS89C21封装的 Δ θj、以便我可以计算 Tj。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    您是否能够测量通过 Vcc 引脚进入器件的电流? 可能有助于验证它不消耗数百毫安的电流。 由于该器件是一个驱动器、因此我可能需要50mA 电流消耗。 如果您具有大量快速切换/数据速率、则可能需要更多。  

    还可能确认它们具有良好的 GND/PCB 布局、可实现散热。 我认为77C 有点高、但器件的绝对最大值为150C、因此不会损坏器件。

    此外、请告诉我 DS89C21封装的 θj -A、以便计算 Tj.

    我想我们现在不能提供这些数据。 我需要为此提交一个 TT、通常需要2周时间才能获取数据。 您可以忍受等待时间吗? 如果是、我可以提交请求单。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!


    感谢您的答复。

    我正在向客户询问 VCC 电流值。 我会在我知道的时候联系您。

    请提出一个关于 θj 的请求 我不知道客户是否可以等待两周、但是...

    客户的原始问题是确认在 Ta=TJ 时不会超过150℃ 50℃。

    当 Δμ V 52℃ 上升时、它是否可在 Ta=Ta 50℃ 时使用? 请告诉我您的想法。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!


    我向客户确认了 VCC 电流。 电流为18mA。
    我认为产生的热量不是器件自身的耗电量造成的。

    如果客户提供布局、我可以检查一下吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    取决于客户的 PCB 源文件是什么。 在 TI、我们主要使用 Altium 进行 PCB 构建和读取。 如果他们有一个文件扩展名,我可以尝试审查它。 我们还提供了 PCBviewer、不过该接口对我来说太难使用了。 另一种可能方法是尝试对 DS89器件周围的 PCB 层进行拍照。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!


    感谢您的支持。

    一位客户让我检查 RI 输入信号是否存在问题。
    RI 的上升和下降时间输入约为120ns。 这种行为合适吗?


    此外、关于发热、DO 和 DO*端子似乎接地至 GND。
    这会导致发热吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位客户要求我检查 RI 输入信号是否有任何问题。
    RI 的上升和下降时间输入约为120ns。 这是否合适?

    如果信号是单调的、那应该没问题。我建议快速查看一下它的示波器范围、以验证信号看起来正常。  

    此外、关于发热、DO 和 DO*终端似乎接地到了 GND。
    这是否会导致发热?

    如果输出引脚直接短接至 GND、这肯定会产生更多热量。 通常、这些引脚应通过两个引脚之间的电阻器相互连接以实现端接。  

    -鲍比