This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:器件配置文件 CAN##39;在 ALP 中查找(V1_57_0010)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428977/ds90ub941as-q1-device-profile-can-t-find-in-alp-v1_57_0010

器件型号:DS90UB941AS-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

嗨、团队:

如何  在 ALP 中添加 DS90UB941AS-Q1器件配置文件。  

在最新版本(V1_57_0010)中、我找不到配置文件。  

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    您是否还安装了 ALP-PROFILE-UPDATE?

    此致!

    插孔