This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:在 Camlink 和 HDMI (DS90CR288A 至 TFP410)之间进行转换

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428389/ds90cr288a-conversion-between-camlink-to-hdmi-ds90cr288a-to-tfp410

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他器件:TFP410、

工具与软件:

您好!  

我们有一个具有灰度输出的 TI 检测器。 输出为摄像头链路 LVDS 信号。 这需要在不连接到 FPGA 的情况下转换为 HDMI。  

当前计划为探测器输出--> DS90CR288A -->(LVCMOS)--> TFP410 --> HDMI 输出

告诉我这项工作是否可行?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VJ:

    Camlink 的数据和接口类型是什么? 这是4x 通道 oLDI 信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:  

    是的、它仅是4通道。 4个数据和1组时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VJ:

    是的、这对器件可用于您的应用。