This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:TC10从 LAN 唤醒

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427678/dp83tc813r-q1-tc10-wakeup-from-lan

器件型号:DP83TC813R-Q1

工具与软件:

我们需要连接一些不同的传感器设备(基于 I. MX 8)由带有 TI 以太网 PHY DP83TC813R 的单线对以太网(100BASE-T1)实现。 传感器器件必须支持远程唤醒。

是否可以通过某种单线对以太网网关从100BASE-TX 网络向我们的传感器器件发送局域网唤醒"Magic Paket"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    DP83TC813不提供 LAN 唤醒功能、但可提供 TC10远程唤醒功能。 您可以在以下网址了解有关 TC10的更多信息: https://www.youtube.com/watch?v=mlHAHTlTUxU&t=62s

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您发送编修。

    哪个器件可以发送 TC10远程唤醒命令? 能否将其从100BASE-TX 网络发送到 SPE 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    100Base-T1 DP83TC812/3和1000Base-T1 DP83TG721支持 TC10。 请注意、支持 TC10的器件只能唤醒支持 TC10的远程器件。

    您能否绘制一个您要执行的操作的方框图、包括系统要求并标记哪一侧是100Base-TX、哪一侧是100Base-T1? 您希望在哪一侧远程唤醒?

    不能将100Base-Tx 直接连接到100Base-T1、因为它们是不同的协议、所以需要介质转换器。  

    此致、

    Melissa