This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:LVDS 缓冲器/中继器 IC

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, SN65LVCP408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428150/ds25br440-lvds-buffer-repeater-ics

器件型号:DS25BR440
Thread 中讨论的其他器件:DS280MB810SN65LVCP408

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在查找 LVDS 缓冲器/中继器 IC

4个数据对和1个时钟对。

参数:

5通道输入和5通道输出、

数据传输速率:1.6 Gbps 到2.5 Gbps

电源:2.5V 至3.3V

我可以使用2个4通道 IC、但所需的器件间偏移率为10ps。

建议使用一些 IC 和选项。

此致、

Pooja Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    在满足10ps 器件到驻车偏斜的要求中、我还想知道这是否意味着10ps 的通道间偏斜要求?

    如果是、我认为这是一项需要满足的非常具有挑战性的要求。  对于我们的几个 LVDS 器件、我看到的最佳通道间延迟典型值为25ps、最大值为75ps

    即使是我们的高性能转接驱动器也会发现这是一项具有挑战性的要求。  DS280MB810是一款转接驱动器、支持高达28Gbps 的速率、通道间偏斜通常小于17ps。

    您能帮助澄清您的要求吗?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您的答复。

    它不是通道间偏斜、如果我使用2个类似的 IC、则器件间偏斜必须小于或等于10ps。

    首先、我在其基本配置中使用 Cam-link 接口、而且需要将该基本配置转换为 TTL 电平。

    camlink 接口在另一个模块上、我正在使用此 PCB 作为扩展器 PCB、它在单个 PCB 上实现了 camlink 和 TTL。

    由于在传输数据时会有一些损失、我需要一个缓冲器/中继器。

    由于 Camlink 有4个数据通道1个时钟(LVDS)、我需要一个支持至少5个通道的缓冲器/中继器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10ps 的要求从何而来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    就像 Clemens 问的那样、我认为了解10ps 要求的来源会有所帮助。  通过确定这一10ps 的器件间偏斜要求、您似乎有兴趣确保所有5个通道都处于 10ps 的偏斜范围内。  您能否帮助添加有关此内容的一些详细信息?  您是否有通道间偏斜要求?

    一个选择可能是 SN65LVCP408。  这是一个8x8交叉点开关、因此支持在同一器件内缓冲所有5个通道。

    谢谢!

    Drew