This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:HSDC-Pro-V6.0 GUI 软件未检测到 TSWDC155EVM 图形发生器卡

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428015/tswdc155evm-tswdc155evm-pattern-generator-card-is-not-detected-by-hsdc-pro-v6-0-gui-software

器件型号:TSWDC155EVM

工具与软件:

HSDC-Pro-V6.0 GUI 软件未检测到 TSWDC155EVM 图形发生器卡

 

我已经在 Windows PC 上安装了 HSDC-Pro-V6.0 GUI。 当我使用 USB3.0电缆将 TSWDC155EVM 图形发生器卡连接到 PC 时、安装了驱动程序‘Cyprus Benicia USB Boot Device (塞浦路斯 Benicia USB 引导设备)、如图1所示。 但是、当我运行 HSDC-Pro-V6.0 GUI 软件时、GUI 中不会列出/检测到 TSWDC155EVM 图形发生器卡。 图 2.帮助解决此问题。

 

图 1: 为 TSWDC155EVM 安装驱动程序‘Cyprus Benicia USB Boot Device’(Cyprus Benicia USB Boot Device)

图 1: HSDC-Pro-V6.0 GUI 中没有 TSWDC155EVM 的序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HSDCPro 不支持 TSWDC155。 下载页面上显示了与之兼容的采集卡。

    • 与 TSW1400、TSW1405、TSW1406、TSW14J10、TSW14J50、 TSW14J56 (已淘汰)、TSW14J57、TSW14J58和 TSW14J59图形生成和数据采集平台

    此致、

    Geoff