This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145-Q1驱动器自动搜索

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422548/tcan1145-q1-tcan1145-q1-driver-autosar

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我需要知道 TCAN1145-Q1是否设置了 Autosar MCAL。 如果是、请提供给我。 另外、我想问收发器如何将 CanNm 消息识别为唤醒事件?  

 

谢谢!

Afifi。 Hossam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossam

    是的、我们已经与 Vector 合作开发了用于 TCAN1145-Q1的 AutoSAR 驱动程序。 请 直接联系 Vector 以获取驱动程序。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我想了解更多编程模型。 因此、如果您可以为其共享非 AutoSAR 驱动程序、它将仍然非常有用。

    谢谢

    Afifi Hossam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossam

    请直接向我发送电子邮件、我可以共享启动代码。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!
    我无法收到您的邮件、请给我发送电子邮件。 我的电子邮件是 hossam.afifi@valeo.com

    谢谢

    Hossam Afifi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossam

    是的、我会直接向您发送电子邮件、然后关闭该主题。

    此致、

    Eric Hackett