This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:有关 DS125MB203的问题

Guru**** 2694525 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422978/ds125mb203-question-about-ds125mb203

器件型号:DS125MB203

工具与软件:

您好:

目前、我们需要很长时间才能在 GPON 和 EPON 之间切换。 我们希望通过缓冲器 DS125MB203实现1in->2out 的效果。 来自 SFP 的信号可能是 GPON 信号或 EPON 信号。 来自 SFP+的信号可能为 XGPON 或10GEPON 信号。 我们最初仅收到2个串行器/解串器、但现在希望通过 DS125MB203同时收到4个串行器/解串器。 通过这种方式,无论是 GPON + XGPON 还是 EPON + 10GEPON ,我都可以同时接收它们。

附件是我绘制的方框图和我提出的问题。 此外还有测试适配器板的原理图。 你能帮我检查一下原理是否有问题吗? 它主要是前级和后级的电容耦合、与我的方框图中的推荐设计相结合。

此外、我的应用是否可行、是否有任何建议的配置?

e2e.ti.com/.../DS125MB203_2D00_2.pdf   e2e.ti.com/.../DS125MB203.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、DS125MB203可在 PON 应用中用作1:2多路信号分离器。 您是否需要使用此器件的均衡功能、或者仅使用多路复用器/多路信号分离器切换功能?

    您的原理图让我有点困惑、因为它似乎与您的方框图不匹配。

    • 方框图显示了连接到 DIN 输入的 SFP 和 SFP+、以及连接到 SOUT 输出的主机接收器端口。
    • 原理图显示了2条信号路径:SFP1 --> DS125MB203 --> SFP2 --> DS125MB203 --> SFP1。 未使用多路复用器/多路信号分离器功能。

    在我详细回顾之前、您能解释一下您的方框图和原理图之间的区别吗?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas:ć

    抱歉、我之前没有说明。 这只是一个用于轻松调试的测试板。 我制作了两个小板、一个是 D_IN0->s_OUTA0、另一个是 D_IN0->s_OUTB0。 我最终需要使用这个多路复用器/多路信号分离器。 我还需要使用平衡功能。 这两个板是两个小板。 我希望等到实验完成、然后再实施我针对这张图的计划。

    e2e.ti.com/.../7723.DS125MB203_2D00_2.pdfe2e.ti.com/.../DS125MB203_2D00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我理解、感谢您的澄清。

    这是我对原理图的反馈。 请注意、我仅查看了直接连接至 DS125MB203的网络。 客户仍有责任确保其设计按预期运行。

    e2e.ti.com/.../DS125MB203_5F00_Test_5F00_Board_5F00_Schem_5F00_Review.pdf

    您能否分享客户的姓名以供参考?

    好的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas:

    感谢您的分享!!!

    客户名字是  Grandway、网站是 www.grandway.com.cn、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您提供的信息!

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas:

    客户对 TI 的反馈进行了更改。 目前、VDD 上的电容器已切断。 我调试的结果是:我逐渐衰减 SFP 的光信号、直到出现位错误。 这与我直接连接 SFP 时没有中继器时的强度相同。
    我可以问这个性能与 VDD 切割有什么关系吗? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我不知道您所说的 VDD Cutting 是什么意思。 您能否共享更新的原理图文件或图像以便了解所做的更改?

    您能说明一下如何衰减光信号吗? 您是否引入了某种类型的噪声或抖动? 还是只是降低振幅?

    此致!

    卢卡斯