This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:6kV 时出现通信错误

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS452, ESD204, TPD4E02B04, ESD401, ESDS314, ESDS304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425009/tpd4e02b04-communication-error-at-6kv

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件: ESD401ESDS314ESDS304、ESDS452 、ESD204

工具与软件:

您好!

尽管数据表中显示+/-12kV、但我的客户在使用 TPD4E02B04时仍遇到6kV 的通信错误问题。  以前的电路板在千兆位以太网上(即使在6kV 时)也没有发生通信问题、并且在新电路板上没有 ESD 保护器件时也存在问题、因此他们认为需要 ESD 保护器件、并采用了 TPD4E02B04。  性能稍微提高了一点、但仍然存在通信问题。  您能告诉我、他们需要做些什么才能处理千兆位以太网吗?  他们是否需要使用除 TPD4E02B04之外的其他保护器件、如 ESD401、因为 TPD4E02B04首页的数据表未显示接口为以太网?

请注意、他们向外部公司咨询了模块、因此不知道使用了哪个 ESD 保护器件。  该器件上的标签显示"1436H"、但在互联网搜索中未点击作为 ESD 保护器件。  另请注意、它们需要4通道。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:  

    之前的电路板是否具有 ESD 保护? 另外、如果您可以提供原理图和/或需要保护的以太网器件号、这将有助于了解问题并提供解决方案。  

    同时、我们通常建议使用 ESDS304或 ESDS314作为4通道以太网保护的器件。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie-San:

    非常感谢您的快速回复。

    是的、他们之前的电路板上有 ESD 保护器件、而新电路板上没有。  他们测试了新的电路板、但它无法正常工作、因此他们认为 ESD 保护器件需要通过测试、并发现 TPD4E02B04是最接近其要求的器件、即双向、Vrwm≧5V、Vclamp≦10V。  这意味着您的建议器件不满足其要求、因为这些器件是单向器件。

    我会要求他们提供您所要求的信息、如果我得到了这些信息、我会向您发送。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、  

    一旦您收到客户的信息、请告知我。  

    我确实注意到 TPD4E02B04的 Vrwm 为3.6V、这可能不符合他们的要求。 另一个可以选择的器件是 ESDS452 (链接)。 该器件是2通道的、因此需要两个器件来保护4通道。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie-San:

    非常感谢您的快速回复。  我们让他们发送以太网 IC 的原理图和器件名称、但到目前为止我们尚未收到任何信息。

    TPD4E02B04的 Vrwm 为3.6V

    是的、他们知道这一点。  实际上、没有任何器件能够满足以下所示的所有要求、因此他们不得不牺牲一些东西、而 Vrwm 就是他们所做的。

    -用于千兆位以太网

    -双向

    - Vrwm≧5V

    - VCLAMP≦10V

    > 另一个可以选件的设备是 ESDS452

    即使它具有3pF (typ) I/O 电容、它是否能够用于千兆位以太网?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、  

    我相信 ESDS452适用于千兆位以太网、但需要测试。 如果客户愿意在 Vrwm 上做出牺牲、我确实有另一种器件选择。 它是 ESD204 (链接)。 它是一款与 TPD4E02B04采用相同封装的4通道器件、但具有更高的 ESD 等级。 它还能保护高达10Gbps 的数据速率。  

    请在您收到客户的信息后告知我、因为它可能只是一个与 ESD 器件规格无关的问题。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie-San:

    非常感谢您的快速回复。

    我们尚未收到来自客户的任何回复、但请让我确认2件事。

    ESD204是否真正支持高达10Gbps 的数据速率?  数据表显示"以太网10/100/1000Mbps"、因此最高仅支持1Gbps。

    2. ESD204的抗噪性是否高于 TPD4E02B04?  我预计其系统 在 ESD204上的通信电压高达12kV、而在 TPD4E02B04上的通信电压为6kV 时失败。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、  

    1.是的、它可以支持高达10Gbps 的速率。 这是较旧的器件、因此列出的接口可能不是完全最新的。 为了了解数据速率、我们看了典型特性部分中的插入损耗图。 查看图形时、求出频率为3dB (~50%功率点)、然后使用公式、数据速率= 2*FREQUENCY。 对于 ESD204、该值为~10Gbps。

    2.我们不检查器件的噪声性能、但 TPD4E02B04和 ESD204的泄漏电流相似(<10nA)。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie-San:

    非常感谢您的快速回复。

    我知道在下次更新时数据表将显示支持10Gbps 的速率。

    我们尚未收到客户的任何回复。  不管怎样、一旦我从他们那里获得信息、我都会告诉您。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、  

    听到您的回复后、请随时通过此主题联系我们。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie-San:

    非常感谢您的支持。

    在他们的某个产品上实施具有 TPD4E02B04的电路板后、似乎没有发生通信错误。  仅在他们的板上发生了错误。  他们仍然需要检查其他产品、因此他们 还不能说 TPD4E02B04适用于他们的所有产品、但请让我关闭此主题一次、如果我们遇到其他问题、我再打开一个。

    此致、

    川崎义和