This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:无法加电和检测收发器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427551/tcan1145evm-unable-to-power-on-and-detect-transceiver

器件型号:TCAN1145EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

您好!


我尝试通过向 J8提供5V 香蕉插孔、向 J14提供5V 香蕉插孔并对 J2引脚3和4进行分流、以便使用连接到 PC 的 USB 微型电缆供电。 我将使用此 站点 TCAN114x 来查看收发器和配置收发器。 但该站点显示"已连接到 USB2ANY、但无法检测到 TCAN1145硬件"。 请帮助解决此问题。


谢谢!

Vignesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加更多详细信息- S7 开关全部打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您是否已升级到最新版本的 GUI、您是否会对您的 EVM 配置拍照?

    此致、

    Sean