This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:通道交换

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428115/ds90ub954-q1-lane-swapping

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我认为答案是否定的,但仍然抛出这个问题: 954是否支持通道交换? 例如、是否可以 将 D3P 配置为 D3N、将 D3N 配置为 D3P?

如果不能、您是否希望 SoC CSI-2接口支持这一点?

此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安托万、您好!  

    遗憾的是、UB954上没有该功能。 我建议查看它在 SoC 侧是否可用。  

    此致!

    佐伊