This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:雷达应用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426788/dp83tc817s-q1-radar-application

器件型号:DP83TC817S-Q1

工具与软件:

你(们)好

  具有硬件同步功能的 I 读取以太网 PHY 扩展了汽车雷达的范围

 您是否有一些包含更多详细信息的应用手册? 我不清楚它是如何工作的。

 我应该怎么做才能使用此函数? 包括硬件和软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    请向我发送直接邮件、我想了解有关您的具体应用以及我们如何提供最佳帮助的更多信息。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       它是一种具有以太网 PHY 的雷达产品。

       我刚阅读了  TI 网站上该器件技术文档中的应用手册。 您可以单击上方的链接。

       只需要知道如何使用应用手册中提到的功能即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    我不能在公开论坛上分享这些详细信息。 请联系您当地的现场代表、我们将能够根据保密协议提供更多信息。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我会给您发送一封电子邮件、让您知道相关材料。

    谢谢

    此致!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    正确接收1。

    谢谢!

    David