This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:3V 电源电压下的器件行为

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427926/thvd1429-the-device-behaviour-under-3v-supply-voltage

器件型号:THVD1429

工具与软件:

您好!

 

我的客户有一个关于 THVD1429的问题。

 

它是否具有 UVLO?

他们希望了解当电源电压低于建议的工作电压3V 时、是否可能发送或接收错误的数据。

 

此致、

Oabta Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、大端聪。

    我们不建议在工作条件之外使用器件(建议最小值为3V)、因此当器件低于该电平时、我们不做任何保证。  

    我曾经访问过 starfish 数据库、在该数据库中、我们对规范进行了公开数据表和保密/内部数据。 我找不到任何种类的 UVLO 规格。 因此、在内部我们不能保证任何类型的 UVLO 电平。 (这并不意味着没有 UVLO、而是没有记录最大/最小电平)。  

    我需要询问设计团队是否存在 UVLO、但由于我们不对 UVLO 级别进行任何类型的验证、我无法保证它们提供的值是准确的。  

    -鲍比