This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP83848IVVX/NOPB -引脚排列澄清

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427571/dp83848i-dp83848ivvx-nopb---pinout-clarification

器件型号:DP83848I

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正在项目中使用"DP83848IVVX/NOPB"以太网 PHY。 数据表第5页显示了"HLQFP"封装的引脚排列、但我们的元件"LQFP"具有48个引脚、没有端接引脚。 能否请您验证我们是否可以针对 HLQFP 封装使用所示的相同引脚排列、而不对我们的案例使用端接选项卡?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我正在检查以确认是否可以使用相同的引脚排列。

    请最迟在星期三之前收到反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    HLQFP 和 LQFP 封装具有适用于 DP83848的相同引脚排列。

    谢谢!

    Evan