This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:RS485阻抗控制。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427910/sn65hvd3088e-rs485-impedance-control

器件型号:SN65HVD3088E

工具与软件:

尊敬的

我遇到了 RS485阻抗控制方面的问题。
使用多层构建板

然而、由于其结构、无法控制所有外层和内层上的120 Ω 差分阻抗

我认为这种情况不是独一无二的。
在这种情况下、是否可以使用100 Ω 差分电阻进行设计?

请提供任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiyosi-San,

    我有几个问题要问你:

    • 您能否分享您的原理图和布局?
    • 您使用的确切电缆类型是什么? (特别是其特性阻抗)
    • 您使用什么端接电阻器值?

    可以使用 100 Ω  特性阻抗、因为这实际上是大多数 RS -485器件中内置的 RS -422标准化。 在100 Ω 上测试了一些电气特性。

    但是、 不建议使用100 Ω、因为如果阻抗不匹配、则可能会导致更多反射并降低总线上的信号完整性。 本文解释了总线不匹配可能导致问题的原因: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB23

     

    如果您可以分享您的原理图、

    Ethan