This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB2E221:如何将 PCB 设计从使用 TUSB2E22更新为使用 TUSB2E221?

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221, TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428500/faq-tusb2e221-how-do-i-update-my-pcb-design-from-using-the-tusb2e22-to-the-tusb2e221

器件型号:TUSB2E221
主题中讨论的其他器件: TUSB2E22

工具与软件:

TUSB2E221是最新的2端口 eUSB2中继器。  2024年发布、其中包含多项更新、符合最新 eUSB2 v1.2规范、并增加了 TUSB2E22中不可用的许多新功能:

  • 支持 eUSB2自动恢复 ECR 以及 L2中断恢复模式
  • 符合 eUSB2修订版1.2规范
  • 使用 VIOSEL 引脚在1.2V 和1.8V I/O 控制或 I2C 电平之间进行选择
  • I2C 器件接口、以提供更多配置和调试功能
  • 支持 CTA-936 USB Carkit UART
  • 支持可选的 BC1.2 CDP 电池充电和检测

为了充分利用这些新特性、需要对使用 WCSP (YCG)封装从 TUSB2E22转换到 TUSB2E221中继器的现有设计进行一些更改。   

引脚名称  

TUSB2E22

TUSB2E221

过渡指南

A2

保留

SDA

启用 I2C 通信。  添加 I2C 控制。  

A3

保留

SCL

启用 I2C 通信。 添加 I2C 控制。  

C3.

VDD1V8

VIOSEL

如果需要1.8V I/O、则没有变化。  要将 I/O 电压更新为1.2V、请连接到 GND。

A4.

保留

EQ2/INT

可以保持悬空。  路由到 APU 以获得添加的中断功能。

E2

EQ0

EQ0

拉至低电平可为端口0启用 eUSB2中继器模式。  如果需要 UART 模式、则上拉。

E3

EQ1

EQ1

拉至低电平可启用端口1的 eUSB2中继器模式。  如果需要 UART 模式、则上拉。

当在 TUSB2E221中将 SDA 和 SCL 拉至高电平时、会启用 I2C 模式、并通过 I2C 配置控制 EQ 设置。  如果新设计不需要 I2C 通信、则可以将 TUSB2E221配置为 GPIO 模式。  TUSB2E221数据表的表5-2中列出了所需的更改、这些更改基于系统需求。

SCL  

SDA

TUSB2E221行为

低/浮动

低/浮动

GPIO 模式;EQ0和 EQ1控制 USB2 PHY 配置。

低/浮动

高电平

GPIO 模式;EQ0和 EQ1控制 USB2 PHY 配置。  启用 CDP 广播。

高电平

低/浮动

GPIO 模式;EQ0和 EQ1控制 eUSB2 PHY 配置。

当 SCL 或 SDA 被拉至低电平时、TUSB2E221的行为与 TUSB2E22类似、只需对设计进行极小的改动。