This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:电源噪声要求

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429560/tmuxhs4412-supply-noise-requirement

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在数据表中找不到噪声规格。 Vcc 引脚的电源电压噪声性能是否有任何要求?

谢谢!

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    VCC 引脚上的电源噪声(小于4MHz)最大值为100mV。 这应该是本例中的目标范围。

    谢谢!

    Ryan