This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:具有串行器/解串器双链路 OpenLDI 输出的单路/双路链路 FPD-Link

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429468/ds90ub948-q1-single-dual-link-fpd-link-with-dual-link-openldi-output-of-serdes

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮我回答两个问题、提前感谢。

问题1。

当前设计使用的导通电阻 "双通道 FPD-Link III 输入、双链路 OpenLDI 输出"

将设计从当前设计更改为 "单通道 FPD-Link III 输入、双链路 OpenLDI 输出"

问题1.1图像是否会正常显示?

Q1.2此变更将影响哪些功能?

Q1.3串行器/解串器对上的 GPIO 映射是否受影响?

问题2:
在显示屏(FHD 1920x1080)规格如下所示并用于"单通道 FPD-Link III 输入、双链路 OpenLDI 输出"的情况下、 帧速率能否达到60fps?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Khoi,  

    这在技术上受目标 PCLK 和可用的单 FPD-Link 带宽的限制。 如果所需的 PCLK 小于单个 FPD-Link、则这是可行的、并且影响很小。  

    看起来其 PCLK/分辨率为1920x1080p、PCLK 为137.7MHz。 这远远超过了96MHz 的单个 FPD-Link 最大值、因此不能仅通过一个链路进行传输。  

    "该器件在一个通道上支持25 MHz 到96 MHz 范围内的 TMDS 时钟、或在两个通道上支持50 MHz 到170 MHz 范围内的 TMDS 时钟。 通过两个通道传输数据时、FPD-Link III 串流速率最大为3.36Gbps (最小为875Mbps)、每通道最大为2.975Gbps (最小为875Mbps)。"

    此致、  

    Logan