This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:STM32H7R7L8是一个24位并行接口、用于 LVDS 转换

Guru**** 2885690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429411/sn65lvds93b-stm32h7r7l8-a-24-bit-parallel-interface-to-lvds-conversion

器件型号:SN65LVDS93B

工具与软件:

您好!

对于我们的 HMI 项目,我们决定使用 STM32H7R7L8 MCU (链接: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h7r7l8.html )

我们是否可以使用 SN65LVDS93B 来转换 MCU 的 24位并行接口至 LVDS、以及是否可以使用该配置来驱动1024*800分辨率的标准 LVDS 显示器?

此配置是否会出现任何问题或性能下降?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Egemen Aksoy、

    简单回顾一下 STM32H7R7L8的功能、 LCD-TFT 块似乎最适合 SN65LVDS93B 引脚排列、但需要从 MCU 侧确认这一点、即引脚排列将匹配(24 RGB + DE、HS、VS、CLK)。

    驱动1024 x 800的频率范围应该没有问题、因为可以通过进行估算  58.98 MHz 具有20%消隐的 PCLK。 这在  SN65LVDS93B 和 STM32H7R7L8输入/输出频率能力范围内。

    我将重点比较 MCU 的时序输出( 第6.3.30节 6.3.31. (STM32H7R7L8 数据表的第 7.6节"时序要求")添加到 SN65LVDS93B 数据表的时序规格(SN65LVDS93B 数据表的第7.6节"时序要求")、以确保时序符合规格。  

    您还可以确保满足下 MCU 的规格 第6.3.1节一般运行条件  即 SN65LVDS93B  第7.3节建议运行条件 . 如果任何参数超出建议的工作条件、器件将无法 提供预期的结果。

    如果您需要任何进一步的帮助或对这些项目的澄清、请告诉我、希望这对您有所帮助!

    此致!

    Miguel