This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412

Guru**** 2951110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429265/tmuxhs4412-tmuxhs4412

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否提供一个显示多路复用器连接的简图?

对于多路信号分离器配置、将 SEL 设置为低电平或高电平会在端口 A 和端口 B 之间切换通用端口。但是、对于多路复用器运行、我想知道是否可以将端口 A 配置为公共端口 B 或公共端口 B。 若要将 IC 设置为多路复用器模式、应应用什么具体的逻辑配置?

请告诉我您的反馈。  

此致、

Bala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    端口 D0/1/2/3连接哪个端口的设置全部由 SEL 引脚控制。 没有基于多路复用器和多路信号分离器的特定设置:

    多路复用器仅在信号通过 D0/DA/DB 时传输信号并将其传输到另一侧。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan