This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:板配置

Guru**** 2931820 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429152/tusb522p-board-configuration

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

我正在查看 TUSB522P 的数据表、并看到 OS、EN_RXD、EQ 和 DE 焊盘连接到47kOhm 电阻器、并在嵌入式主机应用中接地和3.3电压。 我认为连接到 USB 连接器的唯一引脚是高速信号、电压和接地、但我想知道是否需要将任何东西连接到  OS、 EN_RXD、EQ 和 DE 焊盘。 它们是否需要连接到外部电压源?

另外、我注意到 RX2N/P 没有电容器或者有330nF 电容器。 不过、我在组件的每一侧都有一个"主机"、想知道这是否意味着100nF 电容器应位于所有 Rx 线路上? 我包含了简化装配图。

最佳、Arron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arron:

    您应将 OS、DE 和 EQ 引脚连接到上拉和下拉电阻、如数据表应用部分所示。 这些是我们器件上的可配置设置、可以对其进行调优、从而在电路板上获得出色的信号质量。 此外、EN_RXD 应通过4.7K 电阻上拉至 VCC。

    [报价 userid="626658" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429152/tusb522p-board-configuration ]我的装配体任一侧都有一台"主机"、我想知道这是否意味着所有 Rx 线路上都有100nF 电容器?

    电容器值与 USB 连接的主机与器件侧无关、所有 USB 发送器(TX)都必须与100nF 或220nF 进行交流耦合、并可选择在接收器(RX)上包含330nF 交流耦合电容器。 如果您有嵌入式主机或器件应用、则 应在主机和 TUSB522P 之间的 RX 上使用一个100nF 电容器、因为这是线路上唯一的电容器(本质上与对主机发送器进行交流耦合相同)。

    在图中、您显示 没有嵌入式主机、因此您可以遵循发送器上的标准100nF、接收器上可选330nF。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    是否可以将上拉和下拉电阻连接到 USB 连接器上的同一 VBUS 和 GND?  您提到了接收器上的可选330nF、这是否意味着如果没有"嵌入式主机"、则接收器端的所有电容器都是可选的? 接收器上的330nF 电容器有哪些优势?  

    此致!

    Arron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arron:

    无法直接上拉 EQ/DE。。。 VBUS 的 最坏情况输入、因为电压将过高。 USB VBUS 将为5V、而我们的 CMOS 输入不能超过4V。 您应该首先将电压降至3.3V、这与我们的TUSB522P EVM 类似

    您可以使用连接器的 GND 下拉输入引脚。

    如果没有"嵌入式主机"、则接收端的所有电容器均为可选?

    是的、USB 规范对接收器端的电容器没有要求 使用电容器的好处是、它有助于保护端口免受 ESD 冲击并从 RX 线路中消除不必要的直流偏置。 您可以在 USB-IF 发布的此 ECN 中看到更多详细信息: e2e.ti.com/.../8037.USB-3.1-ECN-Rx-AC-Coupling-Capacitor-Option_2800_1_2900_.pdf

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!