This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1123:TIOL1123 VCCOUT 无法正常工作

Guru**** 2773505 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1123, ISO6763, TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428497/tiol1123-tiol1123-vccout-doesnt-work

器件型号:TIOL1123
主题中讨论的其他器件: ISO6763TIOL112

工具与软件:

您好!

我需要有关 TIOL1123电路的帮助

TIOL1123 Vout 无法正常工作

VCCOUT 引脚= 0V

我不明白我在哪里犯了错误。

我们构建了2块板,我没有尝试更换。 2个板在 VccOut 上得到相同的结果。 当我检查电路板上的所有引脚时、引脚上只有一个基准、其中一个 Cq=19V、另外一个 Cq=0V。  

当我检查短路时、没有故障。  

即使没有负载、VCCOUT 输出3V3也不应该这么做? 是否需要通过任何引脚提供信号?  

我们目前仅检查电路板上的电源输出。 我们尚未继续进行通信检查。 这就是我们为 TIOL1123的所有输入引脚(RX、TX、Wake、en、IoFault)提供0V 的原因。 这会影响 VccOut 吗?  

我们馈送用于从 VCC OUT 隔离的 ISO6763集成电路、并使用 ISO6763控制 TIOL1123的所有输入和输出。 这是否会导致问题?  

我在等你宝贵的意见和建议,我祝你工作顺利。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halid:

    正如您从数据表中的器件状态图中看到的、只要在 L+和 L-之间提供电源电压且电压范围在7V 至36V 之间、LDO 就应始终开启。  该 LDO 用于为内部数字内核供电、并可为外部负载提供高达20mA 的电流。  该器件在内部限制为35mA、以防止初始启动浪涌电流(由于大去耦电容器和意外短路情况而产生)。

    由于这些是新的电路板、请验证器件是否按正确的方向组装、并且器件的引脚1焊接到电路板的引脚1焊盘上。  虽然这种情况不太可能发生、但器件组装方向可能错误。

    另外、由于本器件(TIOL112)有一个非 LDO 版本、请确保器件标识在封装上带有"3"。  如果缺少"3"并且 TIOL112器件已组装、则 VCC_OUT 引脚改为 VCC_IN、器件希望从外部电源提供3V3电源电压。  这种情况也不太可能发生、但需要进行验证。

    [报价 userid="581010" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428497/tiol1123-tiol1123-vccout-doesnt-work "]这就是我们为 TIOL1123的所有输入引脚(RX、TX、Wake、en、IoFault)提供0V 的原因。 这会影响 VccOut 吗?  [报价]

    只有 TX 和 EN 引脚是输入。  请勿尝试为 RX、WAKE 和 NFAULT 提供0V 电压、因为这些都是输出引脚。  如果它们尝试驱动为高电平、并且您已将其直接连接至0V、则这可能会导致高电流故障情况并导致器件关断。

    您能否提供每个单独引脚的所有电压电平的完整列表?

    您能否提供电路板布局以供审核?

    是否可以在不连接 ISO6763器件的情况下自行测试 TIOL1123器件的引脚电压?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的支持。

    我已检查 IC 方向、针脚1位置正确。

    我检查了 IC 标记,我看到了1123刻印在 IC 上。

    引脚电压:

    L+=+23.49V

    Cq = 0.12V

    L-= 0V

    WAKE = 0.05V

    Ilim_Adj = 0.01V

    VccOUT = 0V

    EN = 0.07V

    TX = 0.02V

    Rx = 0.04V

    IO_Fault = 0.01V

    连接电路板预接线。

    明天我将移除663集成电路并重试。

    此致。

    Halid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halid:

    感谢您提供更多信息。  我尚未发现任何明显的问题、因此我很好奇、移除 ISO 芯片是否有任何差异、以及是否会以某种方式导致过流情况等问题。

    我想我看到 GND-UF 覆铜区有过孔、用于连接散热焊盘和大多数无源器件、我假设这些无源器件通过某个平面与连接到引脚7的 GND-UF 覆铜区进行内部连接。  您是否可以确认它们已连接到电路板上?  我无法从图像中看到连接、我想知道是否存在连接缺失、即使它们具有相同的网络名称、这可能会妨碍正常运行。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我删除了 ISO IC 并再次运行测试。 但没有变化。 当我测量引脚电压时、除 L+和 IO_Fault 引脚外的所有引脚都显示为0V。

    L+= 22.8V
    IO_Fault = 0.4V

    如果 TIOL1123降至过流状态、会出现 IC、VccOUT = 0吗?

    我更改了 TIOL1123 IC、结果仍然没有变化。

    存在引脚7 GND UF 连接。 未丢失连接。

    此致。

    Halid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halid:

    如果 TIOL1123发生过流、将出现 IC、VccOUT = 0?[/quot]

    是的、如果 VCC_OUT 上的电流负载超过30mA 限制、则禁用 LDO。  我刚刚在 EVM (链接)上通过向 VCC_OUT 引脚施加可变电流负载来验证这一点。  一旦电流负载超过30mA、VCC_OUT 电压就会从3.3V 降至0V。

    可以在 EVM 用户指南中找到完整的原理图、但原理图非常相似、我看不到任何有问题的东西。

    除了尽可能隔离器件并尝试有条不紊地调试每个轨迹和组件之外、我目前不知道应该建议什么。  如果可能、请布置一块空白板、以寻找可能的短路、不良元件或电阻值可能错误的元件(即10欧姆、而不是10k Ω 等)。

    我不知道您是否能够将小导线本身直接焊接到 TIOL1123器件的 L+、L-和 VCC_OUT 焊盘上、从而验证 IC 是否正常工作或以任何方式损坏。  但是、由于您尝试了多个器件、因此我预计 PCB 会有一些问题。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIOL1123DRCR_5F00_v1.rar

    Jonathan、您好!

    我已断开器件背面的所有连接、并将 L+和 L-引脚重新通电。 通电后、我在连接电缆中观察到电弧。 我怀疑电弧是由引脚间隙或散热焊盘与引脚的接近导致的。 我将向您发送我使用的 TIOL1123库。 如果您能查看并回复我、我会很高兴。

    (我每次都会检查电源和信号层短路、但同一电路板上的电源或其他元件没有功率损耗、并且不会收到短路警告。)

    此致。

    Halid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halid:

    是否能够将您的库导入到 Altium 中、并对您的封装和 TI 的建议封装进行并排比较。  散热焊盘似乎具有相同的长度和宽度、并且与数据表中的建议封装尺寸相匹配。  但是、您的封装中的引脚焊盘比 TI 建议的封装大一点。  

    您封装中的引脚焊盘和散热焊盘之间的覆铜间隙约为0.18mm、而在 TI 封装中、该间隙约为0.275mm。  这是0.095mm 的差异。  我不知道这是否足以得到拱起,但我也感到困惑的是,你是如何看到拱在电缆上,如果想法是它将拱起在设备下面。  

    引脚名称和编号显示正确。

    我希望拱形出现在间隙最小的位置。  如果拱起位于电缆内、则问题可能与封装间隙无关。  我也感到有点困惑、电路板通电时、不会出现任何会产生持续电流负载的短路。  

    当电流负载降至30mA 限制以下时、TIOL1123的 LDO 应自动重新启用、因此即使是来自具有剩余电荷的电容器之类的东西的瞬时拱起也不应永久禁用器件。

    您尝试过任何更低的电压吗?  TIOL1123的最小电压为7V、因此您可以尝试降低电压电平来查看是否有任何差异。

    您已经验证封装具有适合3.3V LDO 版本的正确标记。  您能否发送器件图片和标记、以便我查看批次代码信息?  

    这种情况也不太可能发生、但为了进行调试、我可能建议您尝试将外部3V3电源连接到 VCC_OUT、然后查看这是否允许器件的其余部分工作。  这将确认该封装中不存在非 LDO TIOL112器件、也不存在该引脚的内部键合线问题。  

    此致、

    Jonathan