This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:有关 PCB 走线长度的 HDMI 重定时器 SN65DP159的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428849/sn65dp159-questions-regarding-hdmi-retimer-sn65dp159-for-pcb-trace-length

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我们目前正在致力于一个涉及使用 SN65DP159RSB 重定时器的项目、并且我有关于 PCB 迹线长度和放置的一些问题:

  1. 扩展的 PCB 走线长度: 考虑到我们的 PCB 使用 TU-662材料、那么使用 SN65DP159RSB 重定时器可延长多长的布线长度?

  2. 放置建议: 对于重定时器在 PCB 上的放置、是否有任何特定的指南或限制以确保出色性能?

我希望你能支持这一点并提出建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您对 SN65DP159的问题。  我已就此器件与专家进行了沟通、并期望在接下来的24小时内收到反馈。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    谢谢您将此主题指向我!

    您好、Tom、

    您是否能够共享您的设计的方框图?

    最好将一个转接驱动器/重定时器放置在有损布线/信号路径的1/3中间位置、因为这样可以在 RX (均衡)和 TX (预加重、输出摆幅)上实现最大信号调节。  

    根据确切的布线长度扩展、请查看此布线预算工具。 这是一种实验收费方法、有助于根据所用的 PCB 布线和系统的特性来衡量设计的风险。

    请记住、这只是一个估计值、我强烈建议您在完成后将布局发送给我们以供审查。

    e2e.ti.com/.../RX-_2600_-TX-trace-length-budgeting-_2D00_-TI-information-_2D00_-selective-disclosure-_2D00_-revH.xlsx

    密码:TI

    此致!

    Vishesh Pithadiya