This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940N-Q1:DS90UB940N

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY, DS90UB940N-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428951/ds90ub940n-q1-ds90ub940n

器件型号:DS90UB940N-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYALP

工具与软件:

您好!  

我们 在定制设计电路板中使用 DS90UB940N。 您能告诉我如何使用 GUI 在定制设计板中测试 FPD Link -III 吗?  

此致、

Azlum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azlum:

    940N 与什么串行器设备配对? 您是在其他定制电路板还是 TI EVM 上使用串行器?

    以下是我建议的一般步骤:

    1.使用串行器板的 EVM 用户指南作为指南。 例如、对于947、我们要参考以下文档: https://www.ti.com/lit/ug/snlu140a/snlu140a.pdf?ts = 1729715849986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDS90UB947-Q1EVM

    SER 应连接到 DES、如文档的典型 配置所示。  

    2. 在 PC 上下载 ALP。 这是您可以用于连接 FPD-Link 器件的 GUI

    3.将 PC 连接到 FPD-Link 设备。 它可以连接在 SER 或 DES 上。 在 TI EVM 上、可使用 USB2ANY 进行连接、而对于定制板(或 EVM)、可将 I2C 与 Aardvark 配合使用。

    4.使用 GUI 设置显示时序并启用内部图形发生器。

    5.如果 PATGEN 工作,你可以尝试端到端视频输入串行器.

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram:

    感谢您的答复。

     

    我们计划通过使用同轴电缆的双链路、使用定制 DS90UB940N-Q1 PCBA 连接 DS90Ux949。 然后、将 USB2ANY 适配器软件狗连接到 DS90Ux949 EVM 上的 J29、然后使用 PC 上安装的 ALP 软件进行测试。 可以在 ALP 工具中"Information"选项卡下的"Partner Information"中检查 FPD-Link 连接。

    此致、
    Azlum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azlum:

    是的、这样应该起作用。 请参阅949的 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snlu169/snlu169.pdf

    第一步、请尝试使用图形发生器来设置显示时序并启用 PATGEN 以获取显示输出。

    然后、您可以尝试通过 HDMI 将视频输入到949。 这个 E2E 回答了一些关于 EDID 的问题并具有覆盖它的脚本: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281846/ds90uh949-q1evm-video-generation-without-edid/4864290


    此致、
    Ikram