This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:是否可以将外部隔离式 CAN 驱动器与此控制器配合使用

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429335/tcan4551-q1-is-it-possible-to-use-an-external-isolated-can-driver-with-this-controller

器件型号:TCAN4551-Q1

工具与软件:

大家好、TCAN4551-Q1似乎符合项目要求、只是 CAN 驱动器未进行隔离。

数据表描述了一种测试模式、在该模式下内置 CAN 驱动器被旁路并且 CAN 控制器 RX 和 TX 出现在 GPIO 引脚上。

是否可以/建议使用此测试模式与外部隔离式 CAN 驱动器一起运行 CAN 控制器?

此致、

Joakim Langlet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joakim、您好!

    可以、这是有效的用例、也是隔离 CAN 收发器的推荐方法。

    此致、

    Jonathan