This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410:DS560DF410的 IBIS 模型

Guru**** 2822935 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF410, DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425824/ds560df410-ibis-model-of-ds560df410

器件型号:DS560DF410
主题中讨论的其他器件: DS560MB410

工具与软件:

您好!

您能向我提供 DS560DF410的 ibis 型号吗?

我计划对我们没有 ibis 模型文件的 TI DS560MB410s 的 I2C 输入(使用 DS560DF410的模型文件)运行 SI 仿真。  

我可以假设这两个器件的 I2C 输入具有相似的特性吗?

BR

Arda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arda:

    DS560DF410的 IBIS-AMI 文件只是高速 RX/TX。  我们没有 I2C 的 ibis 模型。

    您是否对设计中的 I2C 实现有任何顾虑?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    实际上、我们在使用 DS560MB410 (这款器件没有 IBIS 模型)、将8xDS560MB410s 连接到同一条 I2C 总线、因此我只是想运行 SI 仿真、看看是否会出现任何问题。

    BR

    Arda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arda:

    感谢您对此进行澄清。  DS560DF410使用与 DS560MB410不同的处理节点、因此我们预计 DS560DF410 I2C 模型不能很好地表示 DS560MB410 I2C。

    我正在与我的团队一起查看我们有哪些可用模型、以便在您的最后进行一些分析

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arda:

    很遗憾、我们没有适合用于对 DS560MB410 I2C 进行建模的 IBIS 模型。

    我们建议使用 SMBus 电气特性(在数据表中)来对 I2C 总线进行建模。  特别是、可以使用引脚电容和泄漏电流。

    请注意、I2C 规范为快速模式(400kHz)规定了最大总线电容为400 pF。  这表明、如果总线上只有8个 DS560MB410器件、则连接每个 DS560MB410的 pF < 15、这不会是问题。

    谢谢!

    Drew