This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:为什么重定时器加电后、即使没有输入信号、输出也会上升?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426136/ds250df230-why-does-the-output-rise-when-the-retimer-is-powered-up-even-though-there-is-no-input-signal

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

为重定时器加电时、重定时器电源(CH1)和100nF 去耦输出信号(CH2)的波形看起来像随附文件中的波形。
此时、不会向重定时器施加输入信号、输出端为开路。
请告诉我为什么重定时器输出会上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高士山、

    我认为这是由于通电时会对 DS250DF230输出施加直流偏置。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    输出驱动器是否采用 CML 方案?  

    在初始设置期间写入寄存器时、驱动器的预期输出阻抗是多少?

     

    鉴于输出驱动器具有 CML 方案和100 Ω 差分输出阻抗、  

    我们假设100nF 的差分输出信号为100nF。 端接电压将为数百 mV。

    但是、我们看到它上的电压大约为0V。

    谢谢!

    高志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 高士山、

    您能否澄清有关测量的一些细节?  您测量的是单端还是差动?  是在上电后立即测量0V、还是在一段时间后测量0V?

    我必须仔细检查驱动器的输出阻抗。  当重定时器没有 CDR 锁定时、驱动器通常静音。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

     上电后、我立即测量了100nF 去耦输出信号的单端信号、测得值为0V。

    谢谢!

    高志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高士山、

    Drew 今天不在办公室、可以在本周晚些时候提供其他反馈。

    我在数据表电气特性部分中看到、禁用 TX 时的典型差分输出振幅为6.1mVppd。 上电后立即进行的0V 单端测量值似乎与此规格相匹配。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的高士山、

    如果示波器配置有高阻抗终端、我观察到与您的初始示波器屏幕截图类似的行为。

    如果示波器通道配置为50 Ω 端接电阻、则上电时来自 DS50DF230的信号小得多。

    高阻抗终端:

    50 Ω 端接:


    此时、您是否有任何未解决的问题或疑虑?

    谢谢!

    Drew