This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:"双向"类似于齐纳

Guru**** 2974060 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2700, TVS2701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429100/tvs2700-bidirectional-similar-to-zener

器件型号:TVS2700
Thread 中讨论的其他器件: TVS2701

工具与软件:

您好!

我有一位客户想知道 TVS2700、他们通常使用齐纳二极管作为外部连接器件的保护。 此器件是否被视为类似于传统齐纳二极管的"双向"器件?

根据数据表 TVS2700 、好像齐纳二极管是双向的、由于 NMOS 导通器件的基板二极管、如果器件偏置小于-0.5V、NMOS 的基板二极管将偏置。 电流似乎将得不到控制、但它会充当钳位、并且可能是一个非常大的二极管、因为它会随 MOSFET 进行调节。

您能评论一下这是不是正确的想法以及器件如何响应负面冲击吗?

谢谢!

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    TVS2700是单向器件、下面是数据表中的 IV 曲线。  

    对于负 ESD 冲击、钳位电压将会更低、因为负向击穿电压会更低。  

    如果您希望两个极性都发生对称击穿、还有一个双向版本 TVS2701。

    此致。

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!