This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TXD 和 STB 上拉偏置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428998/tcan1044a-q1-txd-and-stb-pull-up-bias

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

团队成员好-根据 TCAN1044A-Q1数据表的表8-3、它指出上拉 TXD 和 STB 引脚的内部偏置较弱。 器件方框图中显示了在 VCC 或 VIO 偏置的 TXD 和 STB 线路上的电流源。

此上拉偏置的典型最小电阻和最大电阻是多少?

谢谢!
Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您可以使用低电平泄漏电流来计算上拉电阻、例如 TXD 的最大值为275K 欧姆。

    此致、

    Sean