This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:在最后列出网络电缆测试仪的器件型号时需要帮助

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427034/dp83849i-need-help-in-shortlisting-part-number-for-network-cable-tester

器件型号:DP83849I
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

您好!

我需要帮助查找可以进行以下测试的网络电缆测试仪/诊断 IC:

-导线映射测试- 检查针脚配置是否正确,并确定接线错误,如交叉接线、误接线和分割线对。

-导通性测试- 验证电缆中的每根导线是否完整且未损坏,确保电缆的物理完整性。

-电缆长度测试- 测量电缆长度并帮助确定电缆长度是否在可靠通信所需的规格范围内。 我认为需要采用 TDR 方法。

- 串扰测试- 测量电缆中线对之间的干扰

- PoE 测试- 检查电缆上是否存在 PoE 并测量电压,验证功率等级是否符合设备要求。

- IP 配置测试- 通过 DHCP 验证设备的 IP 地址分配是否正确,并检查静态 IP 配置错误

 

我认为未来将需要多个芯片和一些模拟开关。 在这方面的任何帮助都将对我非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    您是要寻找仅具有这些诊断功能的 IC、还是要在其诊断工具套件中包含这些功能的以太网 PHY?

    在后一种情况下、这是工业或汽车以太网应用、需要什么速度?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以太网 PHY 会更好、或者如果功能不在单个芯片中提供、那么我们可以使用一些开关先运行基本测试、然后运行 PHY 相关测试。 与 PHY 相关的 测试还包括 DHCP 和 DNS 功能测试、 回波损耗测试、 IP Ping 测试、吞吐量测试、 接收器识别  端点 IP 标识测试。  最好是1Gbps 可用、或者您也可以列出100Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    我会与团队核实并回复给您。 请期待明天的反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:
    规格。 将等待...

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    DHCP 和 DNS 功能测试、 回波损耗  测试、IP Ping 测试、吞吐量测试、 接收器标识、  端点 IP 标识测试[/报价]

    这些测试是通过 SoC 在应用层实现的-我们的 PHY 不包含相应的专用诊断功能。 如果端点之间建立链路、则可以通过 SoC 执行这些测试。

    无法直接通过我们的 PHY 测量回波损耗、但是我们使用具有内部 SQI (信号质量指数)诊断功能的 PHY 来测量链路的信噪比并由此推断链路运行状况。

    通常提供的另一个诊断功能是 TDR (时域反射法)、用于估算电缆长度并确定潜在电缆故障和不连续性的位置。

    以下是按速度和诊断功能分类的 PHY:

    1Gbps、TDR 支持 :DP83867、DP83869  

    100Mbps、TDR 支持:  DP83822、DP83825

    100Mbps、TDR、SQI 支持:  DP83826

    如果我能进一步说明、请告诉我。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但如何实现线映射测试、因为 PHY 不支持该功能、必须有一些方案。 其次、对于 PoE 如何通过 PoE 开关获得 PD 端支持的类别识别和功率。 所有 IC 都可以通过类的自动协商来满足所需的支持类、但不能通过一些指示 LED 或 I2C 上的一些寄存器提供有关 PoE 开关支持的类别的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    如果任何 MDI 对与其链路伙伴不匹配、则 DP83867/DP83869支持线交叉指示:

    这是否与您所指的导线映射测试相同?

    我们的 PHY 不支持自动功率等级检测、这必须通过处理器来实现。 处理器可以轮询有关最大功率等级的信息、并使用 MDC/MDIO 将 PHY 寄存器设置为相应的等级。

    谢谢!

    Evan