This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:链路错误计数寄存器0x41?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428837/ds90ub926q-q1-link-error-count-register-0x41

器件型号:DS90UB926Q-Q1

工具与软件:

你(们)好  

如果我们启用错误计数、如何读取该寄存器以了解发生了多少个链路错误?  

如果发生链路错误、我们会看到该寄存器值会增加吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此寄存器将增加错误计数阈值、它不是链接的实时错误计数器。 这是一种旧器件、它没有实时计数器来在正常运行期间监控错误。 如果在 ESD 测试或 EMI 测试等过程中出现锁定下降、并且怀疑存在链路裕度问题、则设置较高的链路错误计数可能会通过增加链路裕度来收集错误、从而解决解锁问题。

    寄存器0x41默认为0x03。 当位[4]设置为1时、解串器将在链路错误计数达到"0x3"时解除锁定。 当位[4]设置为0时、解串器会在链路错误计数达到"0x1"时解除锁定。

    此致、
    Fadi A.