This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:寄存器设置过程

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426474/ds90ub941as-q1-register-setting-procedure

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想使用 UB941AS-UB948组合。  

是否有任何寄存器设置程序手册? 他们不理解设置的顺序。

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:  

    寄存器编程在很大程度上取决于客户用例和配置;在基本设置中、甚至可能不需要。  

    您能否更多地分享客户正在寻找的产品?

    此致、  
    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:

    谢谢你。 我会向客户提出、并在内部向您提供反馈。

    此致、

    Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan:

    他们想知道 FPD3概述材料。 我是说、比如有关 FPD3串行器/解串器设置的用户指南。

    有什么类似的材料吗?

    此致、

    Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:  

    请客户参阅这些器件的数据表。 它包含带有说明的寄存器指南、并详细介绍了他们可能要部署的所有适用功能。  

    下面是941个客户可以用作基本参考的示例脚本。 948并不总是需要任何配置、具体取决于是否需要覆盖 ModeSel 自举设置。

    e2e.ti.com/.../941AS_5F00_init_5F00_example_5F00_1080p.txt

    此致、  

    Logan