This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DS90UB949-Q1参考初始化代码0x5a 问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430066/ds90ub949-q1-ds90ub949-q1-reference-init-code-0x5a-issue

器件型号:DS90UB949-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

关于建议的949 INIT、其中一个步骤涉及检测0X5A 寄存器。

您能说明一下0X5A 寄存器的 BIT7是否需要来自 HDMI TDM?的参与

是否能够用0x0C 寄存器替代0X5A 寄存器?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    [quote userid="524659" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430066/ds90ub949-q1-ds90ub949-q1-reference-init-code-0x5a-issue 您能否说明0X5A 寄存器的 BIT7是否需要 HDMI TDM?

    否 949寄存器0x5A 的位7不需要来自 HDMI 源的输入。

    [报价用户 id="524659" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430066/ds90ub949-q1-ds90ub949-q1-reference-init-code-0x5a-issue "]能否用0x0C 寄存器替换0X5A 寄存器?

    否 寄存器0x0C 中的位0不指示是否检测到解串器功能。

    此致!

    插孔