This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:通过自动 MDI 极性校正、这对 PHYSTS 寄存器读出的内容有何影响?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429624/dp83867cs-with-automatic-mdi-polarity-correction-how-does-this-affect-what-the-physts-register-read-out

器件型号:DP83867CS

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据 本主题; 按照 IEEE802.3标准中有关 MDI 极性反转的说明、当芯片自举为镜像模式时、MDI 差分信号的极性在各个对中是否反转并不重要、因为芯片应该能够检测每个通道的极性?

如果通道 A 具有反极性、通道 B 具有正常极性、那么将读出 PHYSTS 寄存器的位8是什么? 它是否指示通道 A 和 B 的解析为 MDI 或 MDIX?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    MDI 和 MDIX 不是指各个通道极性的变化、而是指将一个通道连接到另一个通道。 更多信息、请参阅下表。

    MDI 配置 主 PHY 通道 链路伙伴通道
    MDI (PHYSTS[8]=0) a. a.
    B. B.
    MDIX (PHYSTS[8]=1) a. B.
    B. a.

    极性变化由同一寄存器 PHYSTS 的位[5:2]表示、每个位代表每个通道、其中位2表示通道 A、位5表示通道 D

    此致、

    Vivaan