This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:规格咨询

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TMUXHS4446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429721/hd3ss460-specification-consulting

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4446

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户需要具有4:6或4:4通道并支持 USB3.2 Gen2和 DP1.4协议(带宽>10Gbps)的多路复用器、我们是否有任何材料可以支持此 配置?

另一个问题是、我在此页面中发现 HD3SS460支持 USB3.2 Gen2、但我在数据表中找不到任何说明、我想仔细检查 HD3SS460是否支持 USB 3.2 GEN 2。

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我建议查看 TMUXHS4446。 我相信这是我们为此使用的最接近的器件、并且支持最高 USB3.2 Gen 2和 DP2.1。 看看您发送的图片、我想它支持 USB3.2第1代、但不支持10Gbps。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan