This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412

Guru**** 2881620 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411-Q1, TMUXHS4412, HD3SS3212-Q1, TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429257/tmuxhs4412-tmuxhs4412

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212-Q1TS3USB221A-Q1、HD3SS3411-Q1

工具与软件:

我正在寻找一款类似于 TMUXHS4412的汽车级器件。 我们对 A 的要求 4通道 PCIe 多路复用器/多路信号分离器 可支持高达的速度 10 Gbps 因此可以采用 A 紧凑型封装 .

还请确认供货情况和库存、以便立即订购。

如果您能尽早提出建议、我将不胜感激

此致、

Bala.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    遗憾的是、我们没有任何4通道汽车多路复用器/多路信号分离器。 最接近的工具是2通道多路复用器/多路信号分离器、即 HD3SS3212-Q1: https://www.ti.com/product/HD3SS3212-Q1。

    TI.com 应列出当前可用数量。 如需更多信息、请联系 Stanton Weaver (s-weaver@TI.com)。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、  

    TI 是否有任何汽车级器件型号  1通道 PCIe 时钟多路复用器/多路信号分离器  . 适用于100MHz 的 PCIe 时钟。 如果是、请分享器件型号。  

    此致、

    Bala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

    是的。 对于时钟的单通道多路复用、我推荐 HD3SS3411-Q1或 TS3USB221A-Q1。 TS3USB221A-Q1是通常用于 USB-2信令的多路复用器、但也可以通过多路复用器传递100MHz 时钟。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan